This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904BA-Q1:LM2904BA-Q1 PPAP 文档

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1475480/lm2904ba-q1-lm2904ba-q1-ppap-documents

器件型号:LM2904BA-Q1

工具与软件:

我们在第12个晶圆厂申请了汽车 PPAP。

请检查它。

PPAP 编号: PPAP20250212-038259.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    崔熙燮  

    [报价 userid="636008" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1475480/lm2904ba-q1-lm2904ba-q1-ppap-documents 12th 我们申请了晶圆厂的汽车 PPAP[/报价]

    如果您能够提供信息、哪个应用工程师将于2月12日收到您的请求。 我将与工程师一起检查进度。  

    我看到去年通用运算放大器(GPAMPS)团队也提出了类似的请求。 这种特定的运算放大器现在由 HVA 团队提供支持。 器件是否有其他请求? 请向我提供一些详细信息、我们将为您提供您需要的信息。   

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436937/lm2904ba-q1-lm2904ba-q1-ppap-documents?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM2904BA-Q1#

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去年请求数据的员工已从我们公司辞职。(PPAP 编号:PPAP20240924-035424  )

    对于我们收到的 PPAP 材料、我们需要确认一些事项。

    我们收到的 PPAP 数据的 IMDS 编号(1356727740)与 TI 在 MDS 系统中注册的 IMDS 编号(1362008810 / 1)不匹配。


    请更正此问题。

    下图是从 MDS 系统检索到的 IMDS 编号。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    崔熙燮

    请更正问题。

    好的、我看到了这个问题。 我将请我们的工程师更正 IMDS 系统并重新提交 PPAP 文件。 请给我们一些时间来重新提交文档-我不知道有人需要多长时间才能完成修订。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将通过汽车 PPAP 申请网站申请后续支持。 (PPAP:PPAP20250212-038259 )

    我认为快速修复会很好。

    感谢您的合作。