This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7530:THS7530参考设计引脚标签

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7530, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1476104/ths7530-ths7530-reference-design-pin-labels

器件型号:THS7530
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

与之相关的人员、

我一直在考虑用于 THS7530的 TINA TI 参考设计、想确认我的引脚是否正确?  查看带有原理图和我自己的"手写"标签的图像(如果我理解正确、即 VOCM 和 VG 引脚)。  谢谢!


Sojhal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sojhal、

    我已经在 VG 中为您检查了 SPICE 模型、连接 VS1 = 2V 的引脚是 TINA+引脚、即增益设置引脚。  建议将 VG 连接到 VS-、因此该模型做出了此假设、不允许用户在 SPICE 仿真中设置 VG。  VG- = VS-和具有2V 电势的引脚为 THS7530+(VG IC 上的引脚5、但 TINA SPICE 中的引脚"8")。

    VOCM 引脚被正确标记、这个引脚对应于 THS7530 IC 封装上的引脚12、在 TINA SPICE 中为引脚"7"。

    我还想向您传授检查引脚名称的方法:"右键点击" IC 模型(THS7530)、点击"输入宏"选项、然后向下滚动、直到您看到 SPICE 模型显示了建模器件的引脚排列。  我正在粘贴以下图像:

    红色圆圈显示了连接和引脚排列;蓝色圆圈显示了如何退出此视图并返回 TINA-TI 仿真。

    谢谢 Sojhal、我希望这种操作可对您和您的设计有所帮助。

    此致!

    ALEC