This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:模拟输入

Guru**** 2613935 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1474359/amc1311-analog-input

器件型号:AMC1311

工具与软件:

如果模拟输入电压高达15V 直流值会怎样。 是否会损坏器件?

它看起来在输入引脚上有一个2.5V 的齐纳二极管。 那么、当输入电压高达15V 时、齐纳二极管将处于激活状态、从而导致功率损耗并使器件发热、对吧?

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    则该电压可能会超出绝对最大额定值。 是的、存在内部 ESD 保护二极管、但不应依赖它们钳制超出绝对最大额定值的电压。  

    为了获得最佳保护、我建议添加串联输入电阻、以便将输入电流限制为100uA 或更低。 然后是一个从输入端到高侧电源的外部保护二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    这里有一个简短的问题。

    将3.8V 电源连接到 AMC1311的输入引脚时、器件是否会损坏? abs.max 规格定义了最大 输入额定值为 VDD1 + 0.5V。  

    它看起来是无阻抗放置在内部齐纳二极管上的3.8V 电压。  

    条件:VDD1 = 3.3V。  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超过绝对最大额定值的电压 会损坏器件。 当然、较高的电压会在较短的时间内造成损坏。  

    该器件很可能在一段时间内承受完全绝对最大额定值的应用-但在实践中最好不要依赖这一点。