This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA607:OPA607

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA323, OPA310, OPA835, OPA376, OPA607, OPA322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1476103/opa607-opa607

器件型号:OPA607
主题中讨论的其他器件:OPA835OPA376、OPA310、OPA323、 OPA322

工具与软件:

您的任何通用放大器是否有任何可行的 pspice 代码? 我以节奏使用 pspice 模型、但您的任何模型都不会提供数据表中提供的增益图或绘制开环增益时提供的增益图
我已经尝试了 OPA607、OPA323、OPA322、OPA835、OPA376和 OPA310中的所有选项、 请提供帮助

设置简单集成器:

以下适用于 OPA310:


同样、其他运算放大器的直流增益从负值开始。 我只需要一个可行的模型、它不会给我速度方面的收敛问题、具有至少20 MHz GBW 的高增益、使用5V 电源运行、并像理想的 Vcvs 运算放大器一样工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您遇到的问题是电路未正确进行直流偏置、因为您会看到输出撞到了其中一个电源轨。 添加一个较大的 RF 电阻器将相应地设置此直流偏置点、并且应该会产生您尝试捕获的更准确的响应。 还很难判断直流输入是什么、但是由于您使用的是单电源配置、因此也建议将 Vref 设置为1/2 Vs。

    此致、

    Ignacio