This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:INA240原理图咨询

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1477502/ina240-q1-ina240-schematic-consultation

器件型号:INA240-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

INA240A2QDRQ1芯片的设计是否存在任何问题以实现两条接地线?的接地故障检测

请帮助查看原理图、

谢谢。

原理是当两根地线正常工作时、电流约为40A、但当其中一根地线断开时、地线的电流变为80A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    原理图的整体看起来很好、但请注意、输入滤波电阻器不得超过10欧姆、以避免损失精度。

    此致!
    Mallika Senthil