This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA862:滤波器设计工具增益<1和差分信号处理。

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1476161/opa862-filter-design-tool-gain-1-and-differential-signal-handling

器件型号:OPA862

工具与软件:

这是一个不错的工具、但我有一些不满足的需求:

我需要为差分信号构建滤波器。  您可以使用 MFB 配置和全差动放大器来实现这一点。  您可以很容易地将单端 MFB 转换为差分放大器、但不能在工具中加入全差分放大器。

我需要小于1的电压增益;负 db 增益。  我想你不能用 Sallen-Key 做到这一点、但你可以用 MFB 做到。  我知道您可以在那之后再粘上另一个运算放大器、但在我的应用中、电路板空间非常宝贵。  手动进行计算非常困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Corey、您好!

    我可以在此处帮助您。  我正在查看有关差分放大器滤波器的注意事项、无论是使用全差分放大器(FDA)还是使用 ADC 驱动器(如 OPA862)。

    您能否分享您在该工具中喜欢的滤波器特性或原理图?  我还可以尝试使用我可以访问的滤波器工具来帮助构建您所需的滤波器。

    我还想问:您是否需要 OPA862的高输入阻抗、或者您是否有兴趣使用我们其中一款 FDA 系列的 FDA?  我可以支持任一路径。

    一般而言、在 FDA/差动放大器滤波器中使用运算放大器滤波器有一些快速的技巧和注意事项。  您将镜像滤波器设置并调整差分和共模器件(例如两个差分输入之间的电阻器/电容器)。

    一旦我看到模拟或帮助生成您的滤波器、我可以添加更多注释。  根据我现在所拥有的资源、您需要在衰减器电路中使用 MFB 滤波器。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Corey、您好!

    我可以在此处帮助您。  我正在查看有关差分放大器滤波器的注意事项、无论是使用全差分放大器(FDA)还是使用 ADC 驱动器(如 OPA862)。

    您能否分享您在该工具中喜欢的滤波器特性或原理图?  我还可以尝试使用我可以访问的滤波器工具来帮助构建您所需的滤波器。

    感谢您的响应。  我现在真的处于学习过程中。  我当时在寻找滤波器设计工具似乎不支持的功能。
     

    我还想问:您是否需要 OPA862的高输入阻抗、或者您是否有兴趣使用我们其中一款 FDA 系列的 FDA?  我可以支持任一路径

    实际上、我不太关心是 FDA 还是 ADC 驱动器、没有太大的区别;我可能会使用 FDA。  但是、当我真正尝试进行滤波器设计时、不得不在这里放一些东西、让该工具帮助我选择要使用的放大器。
     

    一般而言、在 FDA/差动放大器滤波器中使用运算放大器滤波器有一些快速的技巧和注意事项。  您将镜像滤波器设置并调整差分和共模器件(例如两个差分输入之间的电阻器/电容器)。

    我可以将 MFB 滤波器转换为 FDA;这很容易、但最好能有人帮助选择合适的放大器。
    我真正需要的是小于1的增益。  这使我无法拥有另一个非常理想的阶段。
    -Corey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Corey、您好!

    您可以使用 OPA862或 FDA 等器件。  关键是要了解噪声增益、它是 FDA 的 Rf/Rg 幅度、可以在设置滤波器参数时进行设置。

    我建议您设置 Rf (反馈电阻器)= R 和 Rg (增益设置电阻器)= MR。  您可以通过从"1"增加"m"来调整"m"、以提供 yoru 衰减。  当选择或计算剩余的 R 和 C 值时、您可以使用这种关系来提供帮助。  许多滤波器工具对 Rf 使用 R = 1k 或10k 常数值、您需要针对 Rg 进行调整。

    当我使用滤波器软件时、我必须展示一个增益为1V/V 和0V/V 的有源 LPF、我得到以下两种表示:

    G = 0.5V/V

    G = 1V/V

    如您所见、电容器值必须改变以调整频率滚降、并与更改的电阻器值一起提供低通滤波器功能。  如果您使用方程组来表示您希望 Rf 和 Rg 如何与衰减器关联、则可以生成具有提供衰减和有源 LPF 的电路。

    与两级解决方案相比、这在性能方面是否有益的讨论非常具体地取决于用例、电路用途和总体系统需求。  我希望这有助于引导你 Corey ,我感谢你的态度和好奇心在这里。   

    我要使用的工具是他们产品套件中名为 Nuhz FilterSolutions 的 ANSYS 工具。  我不知道他们是否提供试用或演示,但这是一个很好的健全检查与旧笔和纸方法。   

    我们还有一款传统的桌面工具、有些人更喜欢 Webench、称为 TI Filter Pro;我将在此处附上:

    e2e.ti.com/.../8463.FilterPro.zip

    与 Webench 工具一样、该工具的限值为 G (V/V) 1至1000。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corey:

    顺便说一下、如果您遇到困难并需要一些指导、我可以使用滤波器软件创建更多示例、帮助您摆脱困境。

    尝试平衡教学与这里的学习.

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经在 TI 运算放大器手册中找到了所有这一切的公式、仅仅改变电阻器就会导致不良行为。  公式相当复杂;我会在手动操作之前编写一个程序来解决它们、但实际上并不需要滤波器设计器软件。  这是我强烈建议您添加到工具中的内容。  但感谢您的响应。  如果我能负担得起、我可能会看一下 Nuhz。