This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA27:改进后的滤波器为什么使电路稳定

Guru**** 2912710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1477685/opa27-why-the-improved-filter-make-the-circuit-stable

器件型号:OPA27

工具与软件:

你好

在 sbva002中、改进后的滤波器有助于电路稳定。 能否对此进行一些解释? R2和 C2如何确保电路的稳定性? 为什么 R2*C2 = 2*R1*C1?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    Unknown 说:
    您能对此做些解释吗? R2和 C2如何确保电路的稳定性? 为什么 R2*C2 = 2*R1*C1?

    运算放大器不适合驱动容性负载、尤其是由于较差的相位裕度而导致没有适当补偿的较大容性负载。 下面的电路涉及双反馈补偿、我无法在几个段落中对此进行解释。  

    下表总结了您的问题答案。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa602/sboa602.pdf?ts = 1740155848211&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    TI 网站上有一个中文翻译版本、但是翻译质量很差、是由我自己翻译的。我曾经尝试过纠正中文版本的错误、但是不相信有经过修改。 无论如何,你可以阅读它,它应该回答你的95%的问题。 0.5是指1倍频程或2倍频程(理论指南)。 在实际实践中、它应该接近4倍或2个八倍频、我在应用手册中对此进行了说明。  

    如果您有其他问题、我很乐意为您解答。 现在我将关闭查询。  

    此致!

    Raymond