This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:大消息错误

Guru**** 2597405 points
Other Parts Discussed in Thread: INA238, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1477865/ina238-big-messure-error

器件型号:INA238
Thread 中讨论的其他器件: INA228

工具与软件:

我已经测试了从10A-80A 的电流今天。 存在增益误差、因此必须使用比例因子对其进行校准。 在论坛中查看我的数据  :INA238:0-10A 错误

 高精度传感器的含义是什么?  此传感器根本不准确!  即使我对它感兴趣!

因此、不要使用 高精度这个词!

误差是否能够小于100 mA?
请告诉我另一个电流传感器、最大电流90A、使用 I2C 接口。

Zhiwen Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhouwen、

    如果您在校准后也遇到问题、则可能是硬件相关问题导致电流测量关闭。 我建议直接在器件的 IN+和 IN-引脚上测量电压、以确保它们是您所期望的电压。  

    如果您需要比 INA238更精密的传感器、则您可能会对 INA228感兴趣。

    我建议使用我们的误差工具来估算设置的预期系统误差。 链接、可以在此处找到: https://www.ti.com/tool/download/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL。 利用此工具、您可以轻松地将 INA238与 INA228进行比较、查看哪一个应该更适合您的要求。

    此致、

    Mitch