This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA827:有关使用 OPAMP 的问题

Guru**** 2597775 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1477534/opa827-questions-about-using-opamp

器件型号:OPA827

工具与软件:

您好、TI 专家

一位客户想将 OPA827应用于电路、但他没有使用 OPAMP 的经验、因此他有一个问题。

使用运算放大器时、其设计为+15V、-15V、如下所示、但需要实际设计的电路板通常使用+5V 和 GND 作为电源。

[请参阅以下文档]

e2e.ti.com/.../6864.slau522_5F00_TI-Precision-Designs-Verified-Design.pdf

Q1)客户需要将电路电源更改为+5V 和 GND、如下所示。 会有什么问题?

Q2) 是否有我可以参考的任何文档?

请检查。 谢谢你。