This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM360:热阻

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3601, TLV3501, LM360, TL3016, TL3116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1471060/lm360-thermal-resistance

器件型号:LM360
主题中讨论的其他器件: TL3016TL3116、TLV3601、TLV3501

工具与软件:

大家好、团队 
您能否为 LM360MX/NOPBR 提供热阻值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kodama:

    我找不到 SOIC 封装上的任何热性能。

    我可以提出一个请求,但请注意,可能需要一两个星期才能获得结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我想索取有关热阻的信息。 此外、您能否推荐具有与 LM360类似功能的产品? 在较早的线程中、建议使用 TL3016;那仍然正确吗?

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/779357/lm360-lm360-operation-temperature-range/2882270#2882270

    此致、

    Kodama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kodama:

    还有 TL3116、它具有可扩展至 V-的输入。

    您的设计主要需要什么? 5)速度? 4)电源电压? 应用是什么?

    您的输入信号电平和速度、可用电源电压以及输出摆幅要求是什么?

    这些是较旧的器件、许多较新的器件、尤其是在5V 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我选择 LM360作为 NJM360M (日清纺)的替代产品、但由于它可能与工作温度相冲突、我询问了热阻。 如果热阻表明工作温度可接受、我将要使用 LM360。

    所需的比较器输入/输出规格如下:

    • 电源:V+=+5V、V-=-5V
    • +IN:交流-0.3V 至1.5V
    • -in:直流0.4V
    • 输出:交流0到5V;需要反相输出
    • 速度:等效于 LM360MX/NOPB;这很重要、因为它可能会影响 FF 锁存到输出电路块中。
    • 工作温度范围:高于85℃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kodama:

    这里是 LM360MX/NOPB 的热结果

    Theta JA 高 K:

    123.1.

    Theta JC、顶部:

    60.3.

    θ JB:

    71.1.

    Psi JT:

    7.9.

    Psi JB:

    70.1.

    Theta JC、底部:

    不适用

    是否需要差动输出? 您可以使用 LVDS 吗? 您的逻辑电平是多少?

    遗憾的是、大多数"快速"(<20ns)器件的最大电压为5V。

    如果您使用单个电源、那么还有更多选择、例如 TLV3501或 TLV3601系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo, Paul
    感谢您提供热阻信息。 遗憾的是、由于工作温度裕度不足、我决定选择替代产品。

    我想更正输入、因为以前不准确。 正确值为+IN:交流-1.2V 至1.5V。 输出规格需要互补的输出。 我将首先验证电流电路、以确定 TL3016或 TL3116是否可以作为合适的替代方案。

    此致、
    Kodama