This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:THS4541IRGTR 高阻抗配置

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1477294/ths4541-ths4541irgtr-high-impedance-configuration

器件型号:THS4541

工具与软件:

我们正在使用差分放大器 THS4541IRGTR、我们需要使用如附图所示的电阻配置、来了解它是否能够采用高输入阻抗配置。

此外、我们想通过此硬件配置获得 IM3规格与温度间的关系条件  

反馈电阻= 100k Ω、串联输入电阻为66k Ω、差分输入阻抗为138k Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Federico、

    您可以在使用 FDA 的设计中使用更高值的 Rg 和 Rf 电阻器、但必须考虑添加与 Rf = 100kOhm 反馈电阻器并联的反馈电容器、以调节稳定性。  您可以在 e2e 论坛上找到有关此方面的良好资源、但如果您遇到问题、一旦您有后续问题、我将立即为您提供帮助。

    对于 IM3 (以及大多数交流规格)、我们通常不提供客户条件测量或过热测量。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec。 非常感谢您的快速响应。 我将使用反馈电容器来执行仿真、并在实验室中进行实际验证

    BR

    Federico