This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:器件是否会损坏?

Guru**** 2598265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1476932/ina180-is-there-a-possibility-that-the-device-will-be-damaged

器件型号:INA180

工具与软件:

大家好、 支持团队所有人。

如果我按如下所示进行连接、器件是否会损坏?
TINA 中的仿真结果表明、32 mA 的电流流经 OUT 端子、超出了绝对最大额定值并会造成损坏。
这一结果是否正确?

此致

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa-San:

    是的、这会损坏器件、请降低分流器的值。 通常、分流器值不应超过几毫欧。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Senthil-San

    感谢您的及时回复。

    非常感谢。

    此致、

    Higa