This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2403-Q1:电源板

Guru**** 2596675 points
Other Parts Discussed in Thread: ALM2403-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1477172/alm2403-q1-power-pad

器件型号:ALM2403-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

ALM2403-Q1的散热焊盘在内部连接到其他引脚、例如 V-? 还是未连接到内部任何位置?

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirata-San:

    该散热焊盘可保持悬空、也可连接到器件的最大负电源(V-)。

    我们不要将该散热焊盘直接以电气方式连接到器件内部、而是将裸片安装在散热焊盘上。  这要求散热焊盘不超过可能导致基板出现不必要偏置的特定电压电平。  

    如果这是单电源应用、则应该很容易连接到 GND。 如果这是溢出电源、我会连接到 V-或悬空、以稍微简化布线。  

    无论使用何种电势、该焊盘都应主要用于热传递。  

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob San:

    感谢您的快速而详细的回答。 非常有帮助。

    感谢您的支持。

    此致、

    平田