This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2610:TI 为什么说 LMG2640 "打算在 ZVS 或 DCM 开关条件下导通"?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2640, LMG2610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1476088/lmg2610-why-does-ti-say-the-lmg2640-is-intended-to-be-turned-on-at-zvs-or-dcm-switching-conditions

器件型号:LMG2610
主题中讨论的其他器件:LMG2640

工具与软件:

你(们)好、

为什么您认为 TI 的优秀员工认为 LMG2640 "旨在在 ZVS 或 DCM 开关条件下导通"?  见第22页。

 我认为 GaN 没有这样做的根本原因。 唯一的潜在原因(据我所知)是使用冲孔的 SMT 封装来实现有限的耗散。

 LMG2610

我的目的是硬开关放大器。

谢谢!

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我来和系统工程师谈谈并与您联系。

    此致、
    Madhur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    此时、LMG2610旨在仅用于 AHB 或 LLC 等软开关应用。

    如果您正在寻找具有硬开关功能的集成半桥、请查看 LMG2650

    谢谢!
    Zach S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道的是为什么。 这两款器件均为 GaN 类型、非常适合硬开关。 为什么 LMG2610不适合该开关模式?

    是否可以添加 Pd?

    请告诉我更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么 LMG2610不具有硬开关额定值?

    GaN 非常适合硬开关应用、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!  

    这些器件此时尚未符合硬开关操作的要求。 该鉴定是为了确保器件符合 TI 对 寿命可靠性的期望。   

    我们确实计划了确保这些器件可以通过此资质认证流程、从而确保它们最终适合硬开关操作。  

    谢谢!

    John