This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226 ALERT 引脚

Guru**** 2604975 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1476982/ina226-ina226-alert-pin

器件型号:INA226

工具与软件:

我在 PCB 设计中使用 INA226。

İ 具有一个1R 分流电阻器、而且我也使用2.5uV LSB。  I 测量 灯和 I appyl 5V 灯上的电流。 我施加5V 电压时的灯电流为40mA。   

当 I 为50mA 设置 ALERT 引脚时 (ALERT 引脚处于低电平状态)

当 I 为60mA 设置 ALERT 引脚时 (ALERT 引脚处于低电平状态)

当我 为70mA 系统设置 ALERT 引脚时无法工作(ALERT 引脚处于低电平状态)

如果我设置80mA 系统的 ALERT 引脚工作、灯闪烁。

我已检查 分流电压和电流寄存器地址。  正如我所说的40mA、我看到了我的电流。 ALSA I 用万用表测量。 我的电流正确。

当我 按照所述状态设置警报限值寄存器时、为什么我的系统无法工作。 为什么我的系统 在为80mA 设置警报限值寄存器时才起作用

 

我分享我的代码;

INA226_INA226 Config_Register ()

uint16_t Reg_Data;

Write_All_Devices (INA226_CONFIG_REG、CONFIG_CONFIG Reg_Data);

}

INA226_INA226 Calibration_Register ()

uint16_t CONFIG_LSB=0x800 Reg_Data;//对于100mA ->LSB== 2.5 µA /位Rshunt=1R (板载)。

Write_All_Devices (INA226_CALIBRATION_REG、CONFIG_CONFIG Reg_Data);

}

INA226_INA226 Enable_Shunt_Over_Limit ()

uint16_t Enable_Reg_Data = 0x8001;

Write_All_Devices (INA226_MASK_ENABLE_REG、Enable_Reg_Data);

Read_All_Devices (INA226_MASK_ENABLE_REG);

}

INA226_INA226 Set_Current_Alert_Limit ()

uint16_t ALERT_LIMIT = 0x7D00//0x1F40= 20mA 警报限制设置、0x2710= 25mA、0x1770= 15mA、0x4E20= 50mA、0x5DC0= 60mA、0x9C40= 100mA、0x6D60= 70mA、0x7D00= 80mA

Write_All_Devices (INA226_ALERT_LIMIT_REG、ALERT_LIMIT);

}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设置似乎正确无误。 我建议查看并联电压寄存器中的值并直接与它进行比较、这样您就可以查看是否超过了电平。 还宜直接测量器件 IN+引脚和 IN-引脚之间的差值、以确保电压在到达 INA 之前不会发生变化。 还需要注意的是、ALERT 为低电平有效、当不处于 ALERT 状态时会变为高电平(除非您在设置中进行了相应更改)。

    但是、您的设置存在一个潜在问题。 如果分流电阻器尺寸为1Ω、那么您可以测量的最大电流为81.92mA、而不是公式中使用的100mA。 如果您不需要进行高于81.92mA 的测量、则可以这样做。  

    此致、

    Mitch