This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A:针对压降使输出达到饱和

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1475905/ina296a-output-is-getting-saturated-for-the-voltage-drop

器件型号:INA296A

工具与软件:

您好!  
我需要放大分流电阻器(1M Ω)上测量的压降。 根据我们的要求、流经电阻器的最大电流为62A。  
因此、压降将是62mV。我们需要用100V/V 将压降放大
当我通过增益系数为100V/V 的 INA296A4检测到这一点时、我们得到的输出是6.2V (vshunt*gain=[62mV*100=6.2V])、我得到的是 Vs 作为输出、我知道它是饱和的。  
我以3.3V 作为电源电压 Vs 在单向运行。
请问我们是否可以使用单向操作呢?
那么、您有相应的解决方案吗?  
请尽可能共享任何基准电路。  


谢谢

Aashik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aashik:

    鉴于电源为3.3V、最大输入电压为62mV、我们应选择更低的增益。 除非可以反向测量电流并需要测量电流、否则单向设置将进一步帮助扩大输出范围。

    选择增益50 (A3)应起作用。

    对于单向配置、只需将 REF 引脚接地。

    此致

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Guang Zhou。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aashik:

    非常欢迎您、如果我们可以提供任何帮助、请以后联系我们。

    此致

    Guang