This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA991-Q1:OPA991QDBVRQ1、TPS7A4701QRGWRQ1、ADS7951QDBTRQ1、TPS3808G01QDBVRQ1、TPS7A5201QRGRRQ1、UCC27712QDRQ1、TL331MDBVTEP

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1471338/opa991-q1-opa991qdbvrq1-tps7a4701qrgwrq1-ads7951qdbtrq1-tps3808g01qdbvrq1-tps7a5201qrgrrq1-ucc27712qdrq1-tl331mdbvtep

器件型号:OPA991-Q1

工具与软件:

您好!

您能否为以下器件 (MOS/CMOS/BICMOS/TTL)提供工艺技术? 但数据表中没有该内容

OPA991QDBVRQ1
TPS7A4701QRGWRQ1
ADS7951QDBTRQ1
TPS3808G01QDBVRQ1
TPS7A5201QRGRRQ1
UCC27712QDRQ1
TL331MDBVTEP

此致、

Jithin E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithin:

    OPA991QDBVRQ1为 CMOS。  此帖子将需要重定向到所有不同的组以 获得他们的意见、我现在将其从放大器组中移出。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jithin—  

    TPS7A4701QRGWRQ1和 TPS7A5201QRGRRQ1是 BiCMOS。

    谢谢!

    服务