This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA326:为什么 INA326不提供一个图形来显示共模电压范围和输出电压之间的关系?

Guru**** 2814145 points

Other Parts Discussed in Thread: INA326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1478453/ina326-why-doesn-t-the-ina326-provide-a-graph-showing-the-relationship-between-common-mode-voltage-range-and-output-voltage

器件型号:INA326

工具与软件:

大家好、我最近一直在使用 INA326仪表放大器、但我注意到它不提供显示共模电压和输出电压之间关系的图形。 我记得在单电源供电时、对于典型的仪表放大器、共模电压影响输出-通常、共模电压越高、输出电压范围越小。 我想知道 INA326是否采用了一种无需考虑这个问题的特殊设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nuo、您好!

    感谢您在 E2E 上发帖! 正确的、INA326设计与其他电压反馈或电流反馈仪表放大器(IA)不同。 请参阅数据表第12页(复制如下)

    两个输入都可视为缓冲放大器(A1和 A2)、内部电源轨高于 V+和低于 V-。 这允许有效的输入共模范围为20mV (V-以下)至100mV (V+以上)。

    这些缓冲放大器将强制在 R1上施加电压、这会导致电流通过 R1、此电流加倍、并在内部进行镜像、然后通过外部提供的 R2、从而生成电压。 此电压由第三个放大器(A3)缓冲、该放大器能够在两个电源轨的75mV 范围(V-- 0.075V)< Vout <(V+- 0.075V)内摆动。

    由于这些是内部电流、因此它们的电压摆幅限制与其他 INA 不同

    此致!
    Gerasimos