This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1108:具有负电源 VSS 的性能曲线

Guru**** 2930290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1475889/trf1108-performance-curves-with-negative-supply-vss

器件型号:TRF1108

工具与软件:

在最新的数据表中、所有数据显示了单个5V 电源、VSS 接地。 您是否有数据来展示如果是负电压、预期性能是多少?

我们可以假设相同的响应吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    如果器件具有正确的交流耦合、则双电源配置的性能应与数据表性能相同。 您能否确认、您将在交流耦合还是直流耦合模式下使用该器件?  

    基定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照目前的设计方式、该器件是交流耦合的、在差分输入和单端输出端具有直流阻断电容器。  它与图6-1图相符。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此配置中、所有内部电压基准都以 VSS 为基准、因此只要电源线彼此相差5V、性能应遵循数据表。 我能不能问为什么要考虑仅通过单个5V 电压轨来运行双电源?

    谢谢!
    基定