This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901AV-Q1:VCC=0条件

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901AV-Q1, LM339LV-Q1, LM2901AV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1478264/lm2901av-q1-vcc-0-conditions

器件型号:LM2901AV-Q1
主题中讨论的其他器件: LM339LV-Q1、 LM2901AV

工具与软件:

各位同事、您好!

该问题与 LM2901A-Q1相关、
未通电时(Vcc=0)

在这些条件下会发生什么情况:

 

  1. 如果一个输出端口被上拉至 Vx (例如、Vx = 5V)。
    我假设它没有导通,没有什么问题,因为它是高达(至少)36V 的开路集电极。

该假设是否正确?

如果一个输入端口通过 Rx 电阻器上拉至 Vx (例如 Vx = 5V、Rx = 10k Ω)
考虑到数据表的简化版原理图(如上所示)、不应发生任何情况、

但它取决于二极管的击穿电压电平以及 PNP BJT 的 EB 结的击穿电压电平。
该假设是否正确?
输入端口是否会将任何电流泄漏到 GND 或 Vcc 内?

谢谢!

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.绝对最大额定值允许这样做。 漏电流指定为 IOH。

    2. 绝对最大额定值允许这样做。

    请参阅 LM339系列比较器应用设计指南的第7.4、6.7和6.8节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯

    非常感谢。
    app.note 非常完整和有趣。

    另一点:
    因此、您不建议使用 LM2901AV-Q1并且 Vcc-2V < Vcc+< Vcc-1.5V 或 Vcc-2V < Vin-< Vcc-1.5V、
    你是谁?
    不过、 在上述条件下是否能保证性能@+25°C < Tj < 125°C?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 VICR 数据表中的 VCM/VCM 规格以了解保证的情况。

    您是否真的具有  VCC − 2V 和 VCC −1.5V 之间的信号? 对于5V 系统、最好使用 LM339LV-Q1等低电压轨到轨比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯

    非常感谢您提供宝贵的信息。

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯

    还有一个问题:
    如何偏置未使用的 LM2901AV 比较器?
    VINx-= Vcc 是否安全、因为它违反了 VINx-< Vcc-2V 规则? (OUTx 显然不工作)
    如果即 VINx+=GND、它也不违反共模范围规则。

    提前感谢您。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您不关心输出时、共模范围无关紧要。 无论如何、请参阅应用手册的第9.1节。