This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:需要支持以在 TINA 和悬空输入检测功能实现中运行差分和共模噪声仿真。

Guru**** 2758085 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, INA826, OPA333-Q1, OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1475269/ina826-need-support-to-run-differential-and-common-mode-noise-simulation-in-tina-and-floating-input-detection-feature-implementation

器件型号:INA826
主题中讨论的其他器件:ADS8688

工具与软件:

团队成员、您好!

我将探讨在工业+/10V 输入级设计中使用 INA826与 ADS8688双极输入 ADC 进行单位增益配置。  我查看了一个参考设计 https://www.ti.com/lit/ug/tidu491/tidu491.pdf?INA82693128204 、其中 ts 用于单位增益配置(图3)。 我想为该 INA 级运行差分交流(50/60Hz)和共模交流噪声抑制。 请建议 TINA 仿真软件中应遵循的步骤。 此外、我想在此电路中添加悬空输入检测功能、使用简单的上拉电阻和下拉电阻、以便在输入断开时使 INA 级输出达到10.24V。   在 INA826的 IN+引脚上使用分压器电路是否编写方法?

此致、

Swaminath Katte.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swaminath:  

    对于差分和共模噪声抑制、您可以通过添加差分和共模电容器或使用参考设计上现有的 X2Y 电容器来实现。 以下是有关该主题的一些参考资料:  

    (+) INA828:如何为 IC INA828ID (共模滤波器和差模滤波器)和所连电路的相移设计输入滤波电路? -放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛 

    共模和差分 filter.pdf

    您计划在连接到输入时使用哪种类型的传感器? 上拉和下拉电阻器可能会影响传感器阻抗、因此如果传感器的阻抗较低、我会警告使用此方法。 对于 INA826、此方法很适用。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您宝贵的意见。

    悬空输入检测在电路配置下可以正常工作、如下所示。

    "共模和差分 filter.pdf "-我认为没有任何其他链接丢失了吗?

    关于最终用例、我对此还有其他疑问。

     

    1. 最终用例如下所示。  外部换能器将由内部生成的隔离式24V 直流电源供电。 传感器的输出相对于公共 AGND 接地端是单端的。 使用隔离式电源和数字隔离器将模拟输入电路与 MCU 电路隔离。 MCU 侧接地连接到机箱接地端。

    查询-

    1. 对于单端输入信号、是否值得使用 INA、或者我们是否可以按照另一个设计说明( https://www.ti.com/lit/an/sbaa507/sbaa507.pdf?ts INA=1739871749536&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F)中的建议使用简单的电压跟随器配置
    2. 如果我们使用带有输入 RC 滤波器的 INA 级、我们应该将哪个接地用于共模滤波电容器、X2Y 电容器 AGND 或地面接地?   
    3. 在单端模式下、与差分配置相比、更多的静电和磁噪声会耦合到信号连接中。    但是、我不确定这种耦合是否会导致差模噪声或共模噪声(相对于长度为10米的传感器电缆的接地而言)。 除此之外、还需要从模拟直流信号中滤除50/60Hz 耦合的功率频率。 哪个输入级具有更强的 EMI 噪声抗扰度? INA 还是简单的电压跟随器与低通滤波器?                                              
    4. 我如何在下面电路中引入 TINA 中相对于接地的共模噪声、以模拟某个频率范围内的衰减? 我不确定如何区分信号接地和地面接地。

     

    此致、

    Swaminath Katte.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swaminath:  

    感谢您提供更多信息。 以下是链接-对于断开的链接抱歉: 链接

    对于您的查询:  

    1.可以使用运算放大器配置、但 INA 解决方案的优势是能够测量信号差异、而不是需要离散构建运算放大器来实现相同的功能。 如何使用上拉电阻器设置电路以进行输入检测和 INA 应该就足够了。  

    2.建议使用 AGND、因为模拟输入电路应全部连接到同一接地端以防止接地问题。 数字侧似乎有接地、应保持分离。  

    INA 通过输入级具有固有的 EMI 保护、与运算放大器性能相当。 请参阅此应用手册、了解有关 EMIRR 的更多一般信息: 运算放大器的 EMI 抑制比(以 OPA333和 OPA333-Q1为例)(修订版 A)。本应用手册介绍的是运算放大器、但仍然与 INA 相关。  

    4.在 TINA 中可以对多种类型的接地进行仿真、但是无法仿真噪声如何通过接地传播。 接地反弹和信号传播及耦合如何只能通过电路板测试来观察、很难对此进行仿真。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对我提出的问题的详细解释。