This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8481-Q1:lmp8481

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1478994/lmp8481-q1-lmp8481

器件型号:LMP8481-Q1
主题中讨论的其他器件:LMP8481

工具与软件:

我使用 器件的 S 版本。  根据我的电路设计、零电流时、偏移值应为660mV (+- 5mV)。 我将在1000个中的999个中实现该目标。 但是、很少的器件(大约1000个器件中有1个)会提供+- 25mV 的变化。 所有其他外部电路都没问题。 660mV 的正确值。 您能帮助说明一下产生这种偏差的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下如何达到660mV (+- 5mV)的预期吗? 660mV 是理想直流输出、5mV 是 LMP8481?

    由于室温下的偏移导致的输出电压变化高达15.9mV;过温时为54mV。

    此致

    Guang