This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2274A-Q1:请查看原理图并提出一些问题

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2274A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1469033/tlc2274a-q1-please-review-the-schematic-and-have-some-questions

器件型号:TLC2274A-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 TLC2274A-Q1绘制了他们的原理图。 您能回顾一下该原理图吗?

这里还有其他问题;

1.您认为 C81和 C86的值(各为1nF)是否合适?

或者、您能为 C81和 C86推荐任何其他值吗?

2.如果 C81和 C86没有连接,该怎么办? 可以吗?

3.您是否有任何关于确定这两个电容器的值的文件?

4.我的客户希望使用该原理图进行电流检测。 输入电压为0.001~0.065V、输出电压为0.5V~5.0V、包括0.5V 失调电压。

请在查看上面的原理图时考虑这种情况。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    我很乐意审阅您的原理图、这看起来像是一个使用差分放大器的低侧电流测量电路。

    差分输入为0.065V 时、输出仅为0.905V 我假设最大输入电压为0.65V (因此最大输出为4.53V)。 如果这不正确、请告知我。  另外、电源电压是多少?

    1. C81和 C86的值将更改电路的频率特性、C86有助于降低高频噪声。 您可以增加电容值以降低 电路的截止频率、这实际上取决于输入信号的频率以及您要滤除的频率。 当两个电容器都为1nF 时、电路的截止频率为15.62kHz、因此高于该值的频率将被衰减。 此外、反馈电容器与同相输入端的电容器相匹配非常重要、因此 只需确保 C81 = C86 .  
    2. 如果未连接电容器、那么器件应该仍然可以工作、但输出信号中会有更多的噪声、因此我建议将它们包含在内。
    3. 遗憾的是、我们目前还没有介绍如何选择这两个电容值的文档、但我很乐意帮助您回答您的任何问题。
    4. 他们的电路需要有多精确? 无源器件的容差、电阻器的匹配以及放大器特性都会影响电路的精度。  如果您提供他们所使用组件的容差、我可以估算出电路的总误差。 更多有关在差分放大器电路中引入误差的因素的信息、 本应用手册 可能会有所帮助。 使用高级电容器(如 COG)来最大程度地减少失真也是一个好主意。

    我对您在下面的 TINA 文件中提供的电路进行了仿真。 其中包含 频率响应和输出噪声图、这些图展示了电容器如何改变电路的行为。

    e2e.ti.com/.../TLC2274-Current-Sense.TSC

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    该线程似乎已处于非活动状态一段时间、因此我要将其标记为 已关闭。 如果您有任何后续问题、请随时回复此帖子、该主题将再次打开  

    此致、

    Alex Curtis