This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3311-Q1:AMC33xx 为直流/直流供电

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3302, AMC3311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1478049/amc3311-q1-amc33xx-powering-dcdc

器件型号:AMC3311-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC3302AMC3311

工具与软件:

您好!

我正在设计非常标准的应用-三相电机驱动器。

我使用3xAMC331来测量电压、使用3xAMC3302来测量电流。

我想 AMC33xx 的内部非常相同、只是 Δ-Σ 的增益不同。

我有非常 干净、但仍然是降压输出5V 电源为数字网供电、以及带有低噪声/高 PSRR LDO 的3V3电源、用于为模拟电子产品(传感器、运算放大器、ADC、DAC)供电。

有什么困扰? AMC33xx 中集成的直流/直流转换器具有高消耗。

如果我所有一起供电、它在我的应用中需要多于600mA 的电压来进行3V3模拟、并且由于电源的原因、我不得不使用噪声更高的 LDO

此外、直流/直流消耗也是脉冲的、我认为这可能会为3V3模拟中的噪声带来额外的问题。

我想使用我拥有的5V0为 VDD 供电、或者可能只为 AMC33xx 使用额外的 LDO。

我还看到有 LDO (低侧)。 AMC33xx 中的 Δ-Σ+滤波器是否由此 LDO 供电?

因为如果它由专用 LDO 供电、我想我能更有信心地应用5V0、输出信号会非常好。

谢谢!

STAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    感谢您的提问。  根据您到目前为止所介绍的内容、 为这个应用绘制600mA 的比例似乎很高。 VDD 上的3.3V 或5V 电压就可以了。  

    AMC3302:  

    AMC3311:  

    请注意、这些图基于 VDD = 3.3V。  

    请我能够查看您的原理图以便更好地了解您的设置吗? 那么我可以更好地建议,谢谢。

    此致、
    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我拥有4个电路、也有我的模拟运算放大器电路、因为集成/滤波可能会消耗150mA。

    因此42x4 +49x4一直到360mA。

    我还使用3xTMCS1133 -我想将性能与 AMC 进行比较。

    因此电流消耗会中断500mA。

    我想我要用常规的5V 电压为 AMC 供电。

    或者为其供电、掷专用3V3 LDO 可能会提高 SNR? 我想不会太多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    您的设置中是否显示500mA 或600mA? 是否包括3xTMCS1133? 360mA 假设为最大电流消耗。 您可以尝试改用5V 电源、看看这是否会降低功耗。 我需要查看原理图以建议更具体的内容。 谢谢你。

    此致、

    EVA