This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3062:THS3062 -关于反相终端

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1478524/ths3062-ths3062---regarding-inverting-terminal

器件型号:THS3062

工具与软件:

您好!

根据上面的原理图、我们在设计中使用 THS3062。

请告诉我,我们是否可以让第二个终端输入没有连接,如果没有使用?

此致、

Bhuvaneshwari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhuvaneshwari:

    我们建议正确 配置任何未使用的通道、因为放大器仍处于活动状态、并可能导致意外的电压漂移和行为、从而影响所使用的放大器。 由于此系统使用双电源、因此您可以在同相输入引脚接地的情况下、在缓冲器配置中设置未使用的通道。 由于这是电流反馈器件、您必须使用反馈电阻器、因此1000欧姆适合该电阻器。 这可能是您可以实施的最简单的配置、以便正确配置未使用的通道。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送编修

    此致、

    Bhuvaneshwari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    根据以上意见、  

    我在该配置中连接了这些未使用的引脚、这种方式是否正确? 如果没有

    如果需要进行任何更改、请告诉我。

    此致、

    Bhuvaneshwari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhuvaneshwari:

    正确。

    此致、

    Ignacio