This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7530:THS7530故障仿真结果

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: THS7530, OPA855, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1476826/ths7530-ths7530-faulty-simulation-results

器件型号:THS7530
Thread 中讨论的其他器件: OPA855TINA-TI

工具与软件:

与之相关的人员、

我将使用 THS7530作为 PGA 来提供可变增益、其中 PGA 的输入将是放大光电二极管信号的 TIA 的输出。  

我开始分别仿真 PGA、之后仅使用电压发生器来表示 TIA 输出。  我将电压源 VS1调整为2.1V、以便提供所需的增益。  仿真的输出是合理的(请参阅前2幅图像)。  

这似乎起作用后、我去用 TIA 替换电压发生器、我之前已经对其进行了仿真、并按预期工作。  该电路如第3幅图所示、除了有一个与 R6和 C2并联的电流发生器外、该电路的 TIA 部分会按预期进行仿真、但没有来自 PGA 的输出。

然后、我分离了 PGA 和 TIA、并像以前一样仿真了 PGA、见第5幅图。 PGA 没有输出(请参阅第6幅图)。

请注意、我已重复此过程两次。

我从 TI 网站获取 THS7530 Fresh 的参考设计、并根据我们的应用按如下方式对其进行调整。

然后、我从 TI 网站获取 OPA855参考设计、将其复制到使用 THS7530的原理图中、然后我将其调整为 TIA、如下所示。

当我这么做时、PGA 不再按预期运行。  我使用的是 Tina TI 9.3.200.277 SF-TI

非常感谢为解决这一问题提供帮助。

谢谢!


Sojhal