This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:当热时器件振荡

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491, THS3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1476866/ths3491-part-oscillates-when-warm

器件型号:THS3491
主题中讨论的其他器件: THS3001

工具与软件:

大家好、我知道如果反馈电阻器对于增益而言太小、THS3001可能容易不稳定、但 tHS3491通常更稳定。

电路为采用自举拓扑的 THS3491、电源为+/-31V、R in = 375 Ω、R f = 1.5k Ω、噪声增益= 5。 输出是重复的-10V 至+10V。

运行几分钟后、开始振荡、电路板确实有一个散热器、但如果让其冷却、然后再将振荡停止。

明显的答案是让器件尽可能低温、但在给定射频/低带宽增益和值的情况下、这不会出现振荡。

有什么想法,建议,这是一个已知的问题吗?

此致!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    这个电路对于它的配置十分敏感、并且很容易导致一个振荡。 我想知道您是否可以分享您实现的电路和布局。  您使用的电路/布局是否与我们提供的基准相同? 我还想知道您是否可以共享+/-10V 输出所使用的负载。 其中一款器件是否有可能发生热关断?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Ignatio ,我当然可以看看,如果你可以给我发送一个链接上传。 但是、布线长度保持非常短、仅当 ths3491变热时才会出现问题。 作为自举电容器且所有器件都非常接近、很难判断哪个器件过热。 电源电压为=/-31V、波形为+/-20V 2MHz 输出方波、电源电流均在50mA 附近、因此平均功率为3.1W、因此在11C/W 散热器下、我认为板级温度大约为55°C/C。 此外、不要认为它是关闭问题、更像是随机振荡与输出频率异步。 另外、在评估板上使用的单个 DigiKey HS406-ND 散热器也可以实现静止空气。  但如果发生热关断、我希望看到它要么运行、要么关闭、但不会继续提供叠加几乎全振幅振荡的方波。 或者您是否说热关断是瞬时的、没有太多的迟滞?

    此致!

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    有一个我们在自举设计中实现的电路原理图。 我添加了指向以下页面的链接。 您能否分享您的电路原理图以及您在器件处于这种振荡状态时看到的信号? 我同意这似乎确实是一个稳定性问题、而不是像您看到叠加了振荡的原始信号那样关闭器件。  

    TIDA-060033参考设计| 德州仪器 TI.com

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ignatio。除了电阻器值外、我的电路与 TI 参考设计几乎相同。 我们使用所有的3K 欧姆自举电阻器来最大程度地减少电容滞后。 我们的增益= x4、RF =1536欧姆、这应该会降低环路带宽、因此应该更稳定、而不是更小。 该参考设计也会在射频中消耗大量额外功率。 对于25V 输出射频有22.5V 的下降,所以功率在射频= 1瓦所以更喜欢较低带宽低功率我们的版本,除非高射频是导致问题的原因? 如果您仍需要版式的副本、请向我发送电子邮件或上传链接。 最佳 Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    正确的是、增加的射频应该会使电路更加稳定。 我发送了一个朋友请求、以便您可以私下向我发送您的布局。

    此致、

    Ignacio