This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA615:OTA 运行问题

Guru**** 2893150 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1477958/opa615-question-on-ota-operations

器件型号:OPA615

工具与软件:

大家好、我正在设计宽带模光发送器、有兴趣参考 OPA615的 OTA 部分。  我的目标是达到200 MHz、并以3 mA 的阈值电流驱动一个低功耗激光二极管。  查看 OPA615数据表、图12让我感到非常兴奋。  图12显示了退化设置、其线性范围限制为+/- 3.0mV 输入电压。  这不应该是伏特?  在相同条件下运行 SPICE 仿真时、可以看到+/- 3.0V 范围内的线性电流、这是我所料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    我相信您的观察是正确的。 我假设图形是一个拼写错误、应该是您提到的 V 格式。

    此致、

    Ignacio