This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:数据表中提到的 LPF 之后的信号损失

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4541, ADC3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1473375/ths4541-signal-loss-after-lpf-mentioned-in-datasheet

器件型号:THS4541
Thread 中讨论的其他器件: ADC3644

工具与软件:

我将使用具有1个 增益的 THS4541差动放大器和具有60MHz 截止频率的 LPF。 在 THS4541达到 LPF 后、我的信号损耗接近6-7 dB。滤波器值与数据表一致。  

请提供任何替代值 以避免过滤后的损失。

请参阅随附的文档以供参考  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    THS4541应用和详细设计过程部分中的滤波器应产生0.85V/V 的插入损耗  这与 THS4541 FDA 上的>2V/V 增益配对、可产生从输入到 ADC 的净信号链增益2V/V

    如果在单位增益下使用 FDA、则输入信号的增益将不足以匹配 IC 数据表中所示的 ADC 满量程范围。

    您需要更改增益和反馈电阻器、并更改滤波器组件值以根据您的设计需求进行调整。  如果要将截止频率提高到60MHz、则不能按原样使用数据表 LPF。  图9-4"具有2V/V 直流耦合双极输入增益的单端至差分 ADC 接口"中所示的 LPF"是三阶20MHz 贝塞耳滤波器。

    出于有源滤波器方面的考虑、您需要在有源滤波器或无源滤波器之间进行选择、选择所需的响应类型(即巴特沃斯滤波器)、并分享您所需的增益和信号频率。

    我建议使用 TI 的在线滤波器工具 webench.ti.com/.../filter-type 检查您的滤波器设计

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC3644、我的设计是免费的。唯一的要求是要降低此配置中的损耗、截止频率是45MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们根据 ADC 评估板设计滤波器、之后通过 Tina 软件对这些值进行仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saritha、

    让我花点时间、为您提出一种电路修复方案。  我将在我的提议中考虑 ADC3644和无源 LPF。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saritha、

    请查看随附的三阶贝塞耳低通滤波器计算 PDF。  我提供了45MHz 和60MHz 截止频率选项、以及这两种频率情况下的50 Ω 和500 Ω 负载电阻。

    e2e.ti.com/.../THS4541_5F00_passive_5F00_LPF_5F00_options.pdf

    总体而言、根据滤波方式以及输出网络的组成、将 THS4541输出驱动至50欧姆差分电阻可能比驱动500欧姆时产生更多的损耗。

    请将此作为组件值交换的起点。

    此致!

    ALEC