This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:SPICE 模型-包含斩波器特性?

Guru**** 2599735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1478585/pga281-spice-model--includes-chopper-characteristics

器件型号:PGA281

工具与软件:

大家好、Amps 团队:

该器件的 SPICE 模型是否包含斩波电路? 具体而言、我的客户希望在仿真中反映斩波功能引起的纹波/噪声。  

谢谢!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mark、

    看起来输入电流建模为直流250pA 和350pA 偏置电流。 遗憾的是、它似乎未在 SPICE 中建模。

    此致!
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gerasimos:

    谢谢你。 我会将此答案传递给设计人员。 以数学方式考虑该噪声可能就足够了。  

    参考 DS 第22页的图49、哪些放大器是斩波稳定的? 我看到建议使用外部滤波(7.3.1.7)来降低此噪声、但 DS 中未定义噪声振幅、除非我不知道要查找什么。 这在哪里量化?

    谢谢!

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mark、

    我只是想仔细检查数据表中的图表参考。

    第22页似乎只包含静态电流、稳定时间和过载恢复以及图46。

    图49似乎具有 PLC 输入示例电路、其中只有 PGA

    您能说明一下您引用的是哪一张图吗?

    此外、我在数据表中没有看到任何 Ib 随时间变化的情况图、我认为尖峰振幅没有表征。 我可以获得单个器件随时间变化的输入电流、但它不是具有代表性的样本。

    此致!
    Gerasimos