This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA828:上电和断电期间具有高输入电流

Guru**** 2943390 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA827, OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1478085/opa828-high-input-current-during-power-up-and-power-down

器件型号:OPA828
主题中讨论的其他器件:OPA827

工具与软件:

我将 OPA828用作模拟磁带记录器中重现头的前置放大器。  这是我第一次尝试为这项工作使用 FET 输入运算放大器、因为 OPA827和 OPA828之前的运算放大器具有太多的 LF 噪声。   

电源电压为+/- 12伏。   该插头直接连接至 OPA828的+输入端。  在测试我的原型时,我发现头部已经稍微磁化,这是不好的。  OPA828的后续基准测试表明、当电源从0.6伏转换为3.0伏时、+输入电流在大约40微安时达到峰值、即使+和-电源保持完全匹配也是如此。  如果它们不能完全匹配、峰值电流可高达100微安。

我在原型设计中的解决方案是添加一个电源监视器和一个继电器、当电源低于标称值的90%时使头部短路。  这是可行的、但会增加成本。   

OPA827是否有同样的问题?  如何使用其他 FET 运算放大器?  我可以测试 OPA827、但我尚未测试。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值禁止输入电压高于 V+或低于 V−。 上电期间会发生这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否  连接到+输入的信号源以接地为基准。  输入具有一个带有2k 反馈电阻和62欧姆接地电阻的反馈网络。  我已经确认电源永远不会反极性。

    我在工作台上用一个电流表将+输入端连接到地测试了这个电路、如果将电源设置在+/- 0.6伏特与+/- 3伏特之间的任何位置、我将得到相当大的输入电流。  的确、它低于+/- 4伏的最小电源电压、但输入电压不超过最大规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    Unknown 说:
    OPA828显示、当电源电压从0.6伏转换至3.0伏时、输入电流峰值大约为40微安、即使电源电压仍然完全匹配。

    您能给我提供一下电路原理图吗?  

    与 Clemen 问题类似、上电序列期间是否存在导致问题的浪涌电流事件? OPA828和 OPA827均为低噪声精密运算放大器。 /-12Vdc 电源轨的应用是使用开关电源轨还是 LDO 电源轨。 请向我们提供这些详细信息和原理图。

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果将电源电压设置为+/- 0.6伏与+/- 3伏之间的任意值、我将得到相当大的输入电流。  对、它低于+/- 4伏的最小电源电压、但输入电压不超过最大规格。

    我在回复您的问题时没有看到评论。 您能否给我们发送一份原理图、以便我分析可能的根本原因。  

    您能否还测量+/-12Vdc 电源轨的浪涌电流并确认上电期间没有瞬态事件? 如果运算放大器的电源轨以给定的速率在 +/- 0.6伏与+/- 3伏之间的任何位置斜升、那么会发生什么情况(与导通/关断上电序列相比)。

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为目前我们可以将讨论限制在该电路的基准测试期间发生的情况。  我们还不需要考虑实际器件中电源引入的所有变量。

    在 J4和 J5之间连接了一个电流表。  直流电源由具有跟踪输出的连续可调工作台电源提供。  我从零缓慢地打开电源电压。  当它达到+/- 0.6伏时、我开始看到微安的输入电流。  在我要测试的样本上、输入电流为+/- 1.7伏、为-35微安。  我将继续加大电源电压输入电流的下降幅度、在+/- 3伏时达到零(远低于1纳安的仪表分辨率)。

    如果电源不相等、当+低于-时、输入电流将高于35微安。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我看到您是如何测试运算放大器场景的。 问题在于、运算放大器尚未达到符合测试条件的线性工作电压。 您需要解决运算放大器超出最小+/-4Vdc 时的条件、这是确定了线性工作条件的条件。   

    此外、您需要持续执行电源轨。 您需要在两个电源轨上平均斜升。 请将 R1替换为62Ω 2kΩ、因为1M Ω 将不平衡输出失调电压。 此外、对于您的应用、请改为将 C4和 C5旁路增加至1uF。  

    请告诉我上述测试条件是否有帮助。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电源电压高于+/- 4伏时、该电路工作正常。  我的应用面临的问题是输入电流脉冲、它会在较低的电源电压下出现。  这是一个超出规格表上的问题。   

    R1的值在我的基准测试中无关紧要、因为+输入连接到一个内部电阻为1.6欧姆的电流表。

    我的器件中似乎没有可能的电源时序控制、这将避免磁化我的复制头。  实际上、问题在关断期间最为严重、因为电源的衰减速率比导通期间的上升速率慢很多、因此不必要的脉冲更长。  我认为我应该回到在前置放大器的输入上使用分立式 FET、因此我可以避免该问题。  这是更多的器件、但运算放大器可以是具有更高噪声的更便宜器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    当电源电压高于+/- 4伏时、此电路工作正常。  [报价]

    当电源轨低于+/-4Vdc 时、运算放大器在非线性模式下工作。 如您所示、没有关于非线性行为的规格、我们不保证非线性操作行为应是什么。 当目的运行模式被建立时、您也许必须有一个电路来打开输出。  

    匹配输入阻抗可降低输出 Vos 效应、因为该器件在其模拟前端中具有自动补偿偏置电流(从技术上讲、这也适用于线性工作模式)。  

    某些运算放大器具有 Vout 启用和禁用功能、但 OPA828和 OPA827没有该功能。 例如 、OPA320S 具有该特性、这在某些应用中可能有用、但您需要根据要求提供 JFET 输入。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond