This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA928:比较光电二极管放大器选项

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1477738/opa928-compare-photodiode-amplifier-options

器件型号:OPA928

工具与软件:

您好!

我正在开发基于集成器的光电二极管级、使用 JFET 运算放大器和干簧继电器来复位集成器。

光电二极管电流在[0、10pA]范围内、积分时间为2s。

我想修改这个级、避免使用干簧继电器来复位积分器并增加偏移补偿 。集成器被跨阻级替代、集成器集成更高电流。

我希望能够比较不同级的性能、尤其是信噪比。

我不熟悉噪声的估计值、我想知道什么是最佳方法。

理想情况下、我想查找一份应用手册、并通过示例来匹配我的应用。

我应该使用 Tina 中的噪声分析吗?

感谢您的帮助。