This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA901-SP:共模误差问题

Guru**** 2599765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1479366/ina901-sp-common-mode-error-question

器件型号:INA901-SP

工具与软件:

您的航天产品目录会将其作为电机控制半桥输出的合适电流监视器进行广播。  

如果您有一个从0V 快速切换到28V (例如在10kHz 时)的半桥开关节点、并且您想感测此时的电流、那么该部件是否能够在此速率下处理这些较大的共模电压摆幅、而不会引入明显的误差?

您是否在实验室中针对此类应用进行过任何测试?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、  

    INA901没有任何形式的 PWM 抑制、因此、假设将器件 与 开关节点保持一致、可能会在每个脉冲的正边沿和负边沿上通过共模转换引入误差。 在 H 桥中使用时、我建议在电桥的高侧或低侧实现器件。 这 需要在测量放置方面进行权衡、但这将稳定应用的共模电压。  

    本应用手册 很好地介绍了前面讨论的高侧和低侧实现。