This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG200:1nA 至10nA 对数一致性误差

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1479555/log200-1na-to-10na-logarithmic-conformity-error

器件型号:LOG200

工具与软件:

大家好、团队成员:

具体的对数一致性误差在1nA 至10nA 之间。

我仅看到从10nA 到100uA 的具体数字以及从10nA 到1mA 的具体数字、或数据表中10mA 的一般误差1nA。

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yishan,

    在典型特性图中可以看到该特定的电流范围、该电流范围在60个周期内表现出色。 您可以根据客户打算测量多少个年头来调整参考哪个图形。

    整个温度范围内、似乎会出现大约2mV 的 LOG 一致性误差。

    图5-17和5-18适用于 I1电流的7个和8个十进制数。

    此外、请参阅产品说明书中的第7.1.1.1节。

    以下是相应的 LCE 错误封套、其范围从1nA 到10nA 不等

    此致!
    Gerasimos