请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM358BA 工具与软件:
嗨、团队:
图5-15中的 PSRR 表示什么状态?
平均值为100dB、但在该图中约为-120dB。
另外、请说明为何在此图中 PSRR 仅列为负。
此致、
柳。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
图5-15中的 PSRR 表示什么状态?
平均值为100dB、但在该图中约为-120dB。
另外、请说明为何在此图中 PSRR 仅列为负。
此致、
柳。
你好 Ryu、
平均值是100 dB、但在该图中它大约是-120 dB。
根据您的问题、我最近已通过 E2E 回答了类似的问题。 请参阅下面的主题。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1476833/lm358ba-psrr
如果这不清楚、请告诉我。 现在我将关闭查询。 如果我之前的回复没有回答您的问题、您仍然可以发布评论。
此致!
Raymond