This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA827:slau522_TI 高精度设计验证设计

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1477503/opa827-slau522_ti-precision-designs-verified-design

器件型号:OPA827

工具与软件:

你好。
我对下面的文档有疑问。
"slau522_TI 高精度设计验证设计"

第一
请检查以下文档中的错误。
2.1详细原理图
- 0.1Hz LPF (HPF)二阶 G = 10
- 10Hz HPF (LPF)二阶 G = 10
- 10Hz HPF (LPF)二阶 G = 1

然后
在本文档中、它的指导值为+15V、-15V。
使用+5V、0V (GND)进行设计时有何差异?
换言之、结果如何随电压而变化?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../slau522_5F00_TI-Precision-Designs-Verified-Design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、

    1. 您是对的。  图3中的红色文本标记不正确。  互换 HPF 和 LPF 这两个项。  第一级为 HPF、接下来的两级为 LPF。
    2. 关于使用 5V 电源电路:
      1. 最简单的方法是使用+/-2.5V。  如果您这样做、此电路将无需任何修改。  关键点是放大器需要处于线性工作状态。 换句话说、您不能违反共模范围或输出摆幅限制。  如果您保持电路不变并施加 VSS = 0V 和 Vcc =+5V、则会超出放大器共模范围和/或输出摆幅、并且放大器将驱动到电源轨中。  如果您使用+/-2.5V 电源、噪声将与0V 和5V 电源的噪声相同、但共模和输出摆幅将处于此范围的中间。
      2. 或者、您可以使用0V 和5V 电源、但必须向所有接地位置施加2.5V 电压。  这基本上是"单电源"配置。  这种方法不太好、因为2.5V 电源可能会产生噪声、并且这会影响您的测量。
    3. 感谢您指出错误。  我将把这个问题列入我的更正清单。  很抱歉混淆。
    4. 以下是滤波器的 TINA 原理图。  您可以仿真传递特性来证明电路运行。

    e2e.ti.com/.../p1_2D00_to10Hz.TSC

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    感谢您的答复。
    我将对其进行测试并进行回复。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意帮助,艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我还有其他问题。

    我正在使用+-2.5V 电源、并计划将其应用于医疗设备。

    您能否为电源配置推荐一些组件?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、

    我想大家推荐 LDO 或直流/直流功率器件。  我真的不支持这些器件、所以我不熟悉最新和最棒的选项。  您应在电源论坛上发帖。  他们非常熟悉这些器件、可以推荐最佳方案。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我将向电源论坛提问。
    谢谢你。