工具与软件:
各位工程师、我想为 LOG200 I2参考电流推荐设计解决方案。 我的设计输入范围为1nA 至100uA。 请给我推荐的 I2输入解决方案。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Xander:
我们的数据表概述了可以为 LOG200 (包括 I2输入)设置的典型应用用例(第7.2节)。 I2输入可直接连接到 IREF 引脚、该引脚可生成1uA 的电流输入基准。 因此、除非您开始达到高温(85°C)、对于大多数温度范围、器件在1nA 至100uA 的输入范围内都具有较低的对数一致性误差。


数据表的第6.3节更详细地介绍了输入引脚。

如果您还有其他问题、敬请告知。
谢谢!
此致、
Ashley
尊敬的 Xander:
感谢您的澄清。 据我了解、 正如以上设计范围所示、您的 I1输入范围为1nA 到100uA。 通常、我们建议在 I1电流范围的中间十进制时间设置 I2电流基准。 在本例中、这个值大约为1uA、可使用 IREF 进行设置。
您能否解释一下您的设计为什么需要 I2 = 1nA? 您正在尝试实现多大的电压输出范围、以及您正在使用多大的电源电压?
此致、
Ashley
尊敬的 Xander:
如果您 希望输入 I2=1nA、则可以使用内部电压基准和精密电阻器来生成您想要的电流。 请注意、使用此基准电流时、由于对数一致性误差、您可能无法看到对数放大器的最佳性能、正如我在第一次答复中的典型曲线图所示。 这就是我们建议为 I2使用1uA、以便为 I1使用1nA-100uA 的电流范围。
添加基准电压可避免输出上出现负值。 要对输出进行电平转换、您可以根据要实现的电压范围将 REF165或 REF25连接到 REFA。 要计算输出电压、您需要使用 LOG200的传递函数 并 检查输入范围是否不超过输出摆幅范围。 我在以下两个表格中计算了您的使用条件。



如果您还有其他问题、敬请告知。
谢谢!
此致、
Ashley
尊敬的 Xander:
您提供的原理图将需要修改、LOG200才能处于线性运行状态。 在电流设置中、输入共模和输出摆幅均超出规格、因此器件将无法按预期运行。 此外、由于为 I2创建的输入电流、您会在动态范围的更高端看到性能下降。
请参阅数据表中列出的电气特性规格表:


建议的修改如下:
我提供了一个示例原理图、以帮助说明我在上面列出的建议修改。 数据表和下面链接的应用手册中也详细介绍了这些更改。

应用手册参考: 使用 LOG200对数放大器执行精确的光学电流检测测量
如果您还有其他问题、敬请告知。
谢谢!
此致、
Ashley