This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP27:最大工作结温

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1479303/op27-maximum-operating-junction-temp

器件型号:OP27

工具与软件:

数据表显示 自然通风温度的温度限值、但我的应用适用于不存在空气的空间。  是否存在工作结温最大/最小值限制?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    [quote userid="630197" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1479303/op27-maximum-operating-junction-temp 是否存在工作结温最高/最低温度限制?   [报价]

    我假设此问题与太空应用的 OP27AJG 散热有关。  

    太空应用中的所有功率器件都安装在"冷却"块上、会将过多热量散发到该块上。 "冷却"模块温度可能为80°C 或相似值、但它是固定的调节温度。 由于空间温度和器件舱内部的温度差值范围很宽、因此"冷却"块的温度可调节到固定的热状态。  

    因此、如果您担心运算放大器的热耗散、可以将 OP27AJG 安装到此类器件上。 这是一种用于在太空中散热的标准技术。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您提供的信息。  我们在多个场合使用 TEC、这将是需要考虑的问题。  但是是否存在工作最小/最大结温限制?  或者是否只存在自然通风限制?

    谢谢!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    虽然存在工作最小/最大结点限制吗?  或者是否仅限自然通风限制?

    对于您的航天应用、您可能需要2级 TEC 温度稳压器。 Tj < 125C 可能是最大值 Tj 越低越好。 问题在于太空应用的温度调节效率(这是系统要求的一部分)。  

    如果太空中的金属夹头或导热基板可以保持已知温度或易于控制、则可以调节 TEC 接口上的冷却/加热器侧、而不会消耗 TEC 控制器上的过多功率。 TEC 控制器对于热/电力能量传输只能实现5-15%的能量转换效率、并且 TEC 冷却器/加热器之间可以保持固定的温度差值。 因此 TEC 效率是主要关注点。  

    如果应用能够调节 OP27AJG 接口(例如顶部表面)上的冷却/加热接口、那么运算放大器的运行状态应该是相对常数、并且可以减去或校准所有 Vos 偏差、系统热漂移将是最小值。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond