This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7530:THS7530 LTSpice 仿真

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: THS7530, TINA-TI, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1477927/ths7530-ths7530-ltspice-simulation

器件型号:THS7530
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TIOPA855

工具与软件:

大家好!

我有兴趣在我们的应用中将 THS7530用作可编程增益放大器。  我使用的是 LTSpice 24.1.4、因为我更熟悉 LTSpice

仿真电路如下所示:

不幸的是、仿真只是暂停、包括我是否跳过直流操作点计算。

如果能够为使该仿真正常运行提供任何帮助、我将不胜感激。

仿真文件随附在 belowe2e.ti.com/.../THS7530-Simulation.zip 上


谢谢!


Sojhal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sojhal:  

    通过以下链接可免费下载我们的 TINA-TI 仿真器: https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    我强烈建议使用 TINA 仿真此模型、因为 TINA 具有强大的收敛引擎、而且我们已经使用 TINA 仿真器验证了模型的功能。  

    此致!  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、感谢您的建议、我发现这个问题很愚蠢、输入是悬空的、没有接地参考。  结果与 TINA-TI 提供的结果略有不同、例如在 LTSpice 上的最低增益设置 I 获得8.6dB、但在 TINA-TI 中获得大约10dB、而 DS 将最低增益指定为11.6dB。  然而、在 TINA-TI 中、我可能会遇到这样的差异。当我尝试构建由 TIA (使用 OPA855)和此 PGA (THS7530)组成的模拟链时、电路仿真文件似乎会变得不可撤销地损坏。  

    我已经在 E2E 上的另一篇帖子中记录了该问题:

    e2e.ti.com/.../5671189

    感谢您的帮助

    Sojhal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 感谢更新 Sojhal。 我将支持另一线程上的调试。  

    此致!  

    Jacob