This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061:辐射检测器的微分器和脉冲检测

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1478083/tlv9061-differentiator-and-pulse-detection-for-radiation-detector

器件型号:TLV9061

工具与软件:

我目前使用的是辐射检测器、其中的信号输出包含快速脉冲、但我面临脉冲堆叠(信号重叠)和信号幅度变化的问题。 固定阈值比较器或施密特触发器无法可靠地处理弱脉冲和强脉冲。

我正在考虑使用微分器电路来提取脉冲边沿并将它们馈入单稳态多谐振荡器、从而获得干净的 TTL 输出。

我需要以下方面的建议:

  • 微分器设计 :最佳 RC 时间常数和低功耗运算放大器、用于高速信号。
  • 直接进行比较 :我应该使用高速比较器还是过零检测器? 是否有任何具有超低传播延迟的建议?
  • 单稳脉冲发生器 :快速脉冲处理电路的建议,如74HC123。
  • 噪声注意事项 :如何尽量减少因微分器输出中的噪声而导致的误触发?


在微分电路之前、Ima 计划使用的信号如下所示:

我的计划是将每个 peck 转换为 Clear TTLPulse。

任何见解或基准电路、我们都将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abdurrahman、

    是否全部三个波形都是相同的信号? 原始波形的时间和电压标度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、您好!

    是的、这些波形代表来自检测器输出的相同信号、但振幅会发生变化-有时为3V、有时为2V、或者更多/更小。 主要问题是脉冲堆叠、即多个脉冲在前一个脉冲完全衰减之前到达。

    关于时序、这些重叠脉冲通常在彼此的30至100微秒内发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abdurrahman,

    下面是微分器设计、基本上是带有高截止频率  https://www.ti.com/lit/sboa276 和 https://www.ti.com/tool/CIRCUIT060028的高通滤波器

    考虑在反馈电阻器上添加二极管来压缩更大的信号。   在 微分器之后、比较器能够检测到输入突然上升。 可以使用较慢版本的输出(低通滤波器)来设置自适应阈值。  脉冲中是否存在意义或数据?  

    我不确定 单稳脉冲发生器为什么会有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、您好!

    感谢您的参考!

    是的、这些脉冲包含有意义的数据、因为它们表示检测到的辐射事件。 挑战在于、要确保在幅度和累积效应存在变化的情况下都对每个脉冲进行准确计数。

    单稳脉冲发生器旨在将输出标准化为一致的 TTL 脉冲、避免重复计数或缺失弱信号。

    关于微分器、我将会探索如何在反馈电阻器上添加二极管来压缩振幅。 使用低通滤波器的自适应阈值方法听起来很有希望、我将研究如何实施该方法来实现更好的检测稳定性。

    欣赏您的见解!