This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF412:较新版本上的转换率不可接受

Guru**** 2668705 points

Other Parts Discussed in Thread: LF412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1473132/lf412-unacceptable-slewrate-on-newer-versions

部件号:LF412

工具与软件:

过去15年来、我们一直在将此运算放大器用于多个电路。 其中一个是增益为0.2的机架反相放大器。 此电路由脉冲2Vpp 50kHz 占空比5%驱动。

LF412的"较早"批次在顶部有清晰的"TI"标记、显示的压摆率约为8V/us、而"较新"批次在顶部没有"TI"标记、显示的压摆率约为0.5V/us。

生产过程中是否发生了任何变化?或者"较新"版本是否是某些"未经授权"的版本、或者这里发生了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorgen:  

    是否从我们的 授权经销商处购买的设备的压摆率明显较慢

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 器件均直接从箭头或 TI 购买。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorgen:  

    正如您所指出的、与规格相比、0.5V/μ s 似乎非常低。

    1) 1)您能提供订单详情吗? 具体而言、我要查找工作和非工作器件的可订购器件型号。 如果您有每个包装盒标签的图像、这可能就足够了。

    2) 2)您是否看到 IQ 等任何其他参数存在任何差异?

    3) 3)具有低压摆率的运算放大器的功能是否通常在低压摆率之外、例如输入已知电压和获取已知电压等?

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorgen:  

    我忘记了一个非常重要的问题。 如何测量压摆率? 您是否能够提供电路配置原理图供我在仿真中进行分析、以便我能够更好地理解问题?

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是故障部件。

    所有其他参数都是正常的、放大器在所有其他情况下都能正常工作。

    该电路在 Vpri+和 Vpri-之间以脉冲2Vpp 50kHz 占空比5%的频率驱动。

    转换率由引脚7上的示波器测量。

    "良好"的设备显示"正常"带宽受限脉冲(对数波形),而"不良"的设备显示具有线性阶响应的锯齿波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在"良好"器件上进行标记:

    LF412C8BMC2H5G4    

    LF412CTI31MAGO3

    LF412CTI43MAC3O

    在"坏"器件上标记:

    LF412CTI3CKANKC

    LF412CTI3CKANKE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorgen:  

    此器件上有一个裸片修订在 PCN。此时可以接收旧和新的模具,直到旧模具耗尽,不幸的是,没有办法确保您收到一个而不是另一个。  

    我想进一步对此进行研究、以确保这确实是我们在您的应用中看到的差异。 您是否能够提供有关器件随附的封装标签或卷带(例如批号等)的任何详细信息? 如果您能够为合格设备和不合格设备提供标签的图像、则可以帮助我们确定您是否确实有两个不同的模具版本。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 一些发票为"pdf-files"。 我如何将它们发送给您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jorgen

    Chris 今天就到了、将于周一返回。  我建议发送 E2E 朋友申请。  一旦您都是 E2E 好友、您就可以通过私信发送发票。  很抱歉耽误你的时间。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorgen:  

    我向您发送了一个朋友请求、我们可以在那里发送私人消息以继续转发。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我已经接受了你的朋友的请求,我们如何从现在开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorgen:  

    我现在就把你弄死了。" 我们可以从此处继续。  

    此致、  

    Chris Featherstone