This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2675:Tina TI 仿真

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1479548/opa2675-tina-ti-simulation

器件型号:OPA2675

工具与软件:

我正在尝试使用 RC 滤波器和 PWM 来对 Tina TI 中所述的运算放大器进行仿真。 结果看起来不一致。 当占空比为100pct (20kHz、3.3V)时、我将得到所需的 Vout、但它需要200us 才能得到高于1.1V 的输出电压。 占空比为50%时、Vout 保持为1.1V。 从图中可以看出、RC 滤波器工作正常、但放大器不会放大信号、除非放大器的占空比为100pct。 我的仿真有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anastasios:

    信号似乎处于输入共模电压限制范围内、因此它似乎钳位在1.1V。 如果您将 Vref 更改为2.5V、您是否看到了预期的信号? 我还会减小您当前所处的增益、因为您也会满贯输出、因为该器件在12V 电源下只能摆动~10.9。

    此致、

    Ignacio