This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740的设计问题

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1479271/ucc28740-design-issue-for-ucc28740

器件型号:UCC28740

工具与软件:

您好!

请帮助检查我们的原理图、但我们的设计中没有12V 输出电压:

我们有以下问题:

1. VDD 波形(黄线)和 DRV 波形(蓝 线),对吗?

2.我们希望输入电压为90-260VAC、输出电压为12VDC、NPA 为5.5、RS1低于 Vin(运行)=90、对吗?

3.原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../AC_2D00_TO_2D00_DC12V_2D00_POWER_2D00_T_2D00_V1.2_2D009F530674FE56_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我们已收到您的询问、并将按照收到的顺序予以答复。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    以下链接指向 UCC28740 Excel 设计工具、可用于检查/修改设计。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC487

     

    根据启动期间的波形、看起来设计正在因故障关闭。  它提供三个采样脉冲、然后关闭。  可能导致这种行为的故障包括过流、过压或输入欠压。  您可以通过探测 Vout、VDD、CS 和辅助绕组电压来找出触发了哪个故障。  查看最后三个开关周期以确定故障。

    UCC28740使用初级故障检测。  以下链接将为您提供一份应用手册、其中讨论了初级故障检测的工作原理、相关问题以及如何通过滤波和缓冲消除问题。  这些问题将显示为启动和调节问题、与您观察到的问题类似。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

    感谢您对德州仪器(TI)的电源控制器件的关注。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

     

    此致、