This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:MAX44250AUK+T Cross

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA388, OPA392, OPA182, OPA189, OPA387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1479838/opa189-max44250auk-t-cross

器件型号:OPA189
主题中讨论的其他器件:OPA182OPA387、OPA388 、OPA392

工具与软件:

嗨、团队:

我有一位客户在要求 ADI MAX44250AUK+T 交叉参考(参见此处的数据表)、其关键参数是低失调电压和失调电流、GBW 产品和3.3V 电源。 我推荐了直接插入式 OPA182和 OPA189、因为它们可以直接插入、但电源电压不匹配、因为这两个器件的最小值为4.5V。

有什么想法吗? 提前感谢!

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    [报价 userid="488532" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1479838/opa189-max44250auk-t-cross ]我推荐了嵌入式 OPA182和 OPA189、因为它们是嵌入式的、但电源电压不匹配、因为这两个器件的最低电压是4.5V。

    交叉参考应用建议使用 OPA182和/或 OPA189作为 P2P 替代产品、请参阅以下链接。  

    https://www.ti.com/cross-reference-search/singlepart?searchTerm=MAX44250

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

    HVA 应用团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    客户表示其电源电压为3.3V、这符合要求最小为2.7V 的 MAX4450数据表以及要求最小 VDD 为4.5V 的 OPA182/9电源电压。 我想知道我们的运算放大器产品系列中是否有更适合客户电源需求的产品。 如果我所说的内容没有道理、请告诉我

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAX44250:9 µV、400 pA、10 MHz
    OPA387:µV Ω、60pA、5.7 MHz
    OPA388:µV Ω、150pA?、10 MHz
    OPA392:µV μ F、0.01pA、13 MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢您发送编修。

    这是精密运算放大器选择。 例如、许多5.5V 运算放大器具有低至1.8Vdc、2.2Vdc 或2.7Vdc 的电源轨。 但是、具体取决于应用的关键运行参数是什么。 由于客户使用3.3VDC 作为单电源轨、因此选择这些时会做出折衷。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#480=1&2max=0.002%3B0.01&1261max=3.6%3B24&sort=1261min;asc&

    顺便提一下、5.5Vdc 运算放大器(精密型)现在由位于加利福尼亚州圣克拉拉的 LVAC 团队提供支持。如果您想缩小选择范围、我可以将您转移到那里。 例如、 OPA388 看起来非常好、但这取决于客户的实际应用。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    Raymond