This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9021-Q1:输入信号的锁存幅度

Guru**** 2766545 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G00, CD4044B, CD4043B, SN74LVC2G02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1479702/tlv9021-q1-latching-amplitude-of-input-signal

器件型号:TLV9021-Q1
主题中讨论的其他器件:CD4044BCD4043BSN74LVC2G02、SN74LVC2G00

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找一种智能方法来锁存输入信号的幅度并将幅度与参考进行比较:

我需要 针对 TLV9021QDBVRQ1的 TI 支持。 有什么方法可以锁存它吗? 我将尝试比较两个信号、一个参考信号(模拟和恒定信号)和一个可更改振幅的 PWM 信号。如果最后一个信号的振幅在基准以上发生变化、输出将变为低电平、但我需要将其锁存并执行某种程度的复位? 有什么想法吗?

此致  

Dierk Bronner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将比较器的输出连接到复位/设置锁存器。 集成式多通道器件包括 CD4043B/CD4044B;对于单通道、请通过两个与非门或非门(SN74LVC2G00、SN74LVC2G02)构建锁存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dierk:

    我们已经就此向您内部进行了联系。 也感谢 Clemens 推荐一个分立式解决方案!