This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2402-Q1:ALM2402-Q1

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ALM2402Q1EVM, ALM2402-Q1, OPA593, OPA593EVM, ALM2403-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1476213/alm2402-q1-alm2402-q1

器件型号:ALM2402-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA593、 OPA593EVM、ALM2402Q1EVM、 ALM2403-Q1

工具与软件:

我们正在寻找一种解决方案、将驱动信号源从4mA 增加到80mA、电压范围为0V 至10V (分辨率为0.01阶跃)。 因此、输出信号应该与输入信号电压相同、但在80mA 中。

即

输入信号:[0-10V]、4mA  

所需输出信号:[0-10V]线性、80mA  

电流放大至80mA 的线性电压。

请检查并帮助这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始问题: OPA994:可使用电压跟随器提供高达80mA 的电流?

    您有哪些耗材? 您将需要大于0…10V 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、ALM2402-Q1或 OPA593等器件适合此电压缓冲器应用。  

    正如 Clemens 所指出的、您需要一个大于10V 的 V+和一个小于 GND 的 V-、才能在80mA 处精确生成所需电压。  

    使用12V 或15V V+电源 会为 OPA593提供足够的 V+余量、以便进行输出摆幅。我建议使用接近-2V 的 V-、以准确地将80mA 处的输出设置为 GND。  

    输出缓冲器连接到什么? 功率放大器将仅拉出/灌入负载所需的输出电流。  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    1)我有一个 SMPS 的电压输出:12+,5+,3.3+,12-,5-,3.3-。

    因此如果考虑使用  OPA593、 我可以在 V+和 V-上提供12+和12- 。 这应该可以帮助我满足我的要求。正确吗?

    此 功率放大器将连接到 汽车 ECU 的 I/O、该 ECU 需要最小的50mA 拉电流、以避免在较低电压下出现负载情况。

    2) 还请帮助我完成需要使用 OPA593实施的完整电路设计,使其可以与系统配合使用。 [即、我是说添加任何 BJT 或偏置电阻]  

    3) 3) TI 是否为我的应用提供现成的原型板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishnu、

    是的、+-12V 也可以。 如果您选择+12V、-3.3V、但+-12V 也可以正常运行、那么您或许能够节省一些功率。

    幸运的是、OPA593不需要任何外部偏置或外部晶体管。  

    我们还提供了适用于此器件的现有原型板 OPA593EVM、链接如下: OPA593EVM

    您需要对电路板上的某些组件进行细微的更改、但要将其更改为缓冲器、这是一个非常简单的操作。  

    请告诉我您的看法。

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    感谢您的意见。

    "幸运的是、OPA593不需要任何外部偏置或外部晶体管。"  

    -> OPA593的输入源 将 NI FPGA 模拟输出卡,可以为4mA 供电。 那么、我如何确保不会有任何反向电流从 OPA593流向我的 FPGA 卡?  为此、我应该考虑是否有其他保护电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供上述用例的保护电路图 , 我也计划将4 nos OPA593集成到单 PCB。

    在这种情况下、我应该考虑具有多大额定电流的12V SMPS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    如果您说是保护 FPGA 免受 OPA593影响、则可能不需要这样做。  

    我们将驱动输入阻抗为10G Ω 的 OPA593的同相引脚  

    这意味着 FPGA 卡无需担心 OPA593损坏、因为同相端子无法产生大量电流。  

    更令人担忧的问题可能是 FPGA 卡在 OPA593未上电时输出信号。  

    OPA593是否会在 FPGA 之后始终打开? 如果可能、我们可能需要包含外部二极管和与同相输入串联的限流电阻器

    如果您希望在一个电路板上安装4个 OPA593器件、则需要考虑(器件的 IQ +应用中的最大拉电流)*安全系数

    =( 4mA + 80mA )* 4 *安全系数

    我会至少拍摄500mA 是安全的,但你当然可以削减这,如果你能容忍较少的裕度。  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    "在 OPA593未上电时让 FPGA 卡输出信号"

    这种情况可能会意外发生、因此最好考虑保护电路。

    ->电路板上是否需要散热器?

    1. TI 可以提供具有4个 OPA593通道和保护电路的定制电路板。 ? 有哪些可能性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    我们不生产安装了4个 OPA593器件的电路板、但如果您可以使用 PCB 设计工具、这将非常容易做到。

    或者、您也可以购买4个 OPA593EVM、但尺寸可能有点大。

    该器件使用底部贴装散热焊盘、因此我们使用 PCB 的内部铜层来充当散热器。 您可以看到、我们将散热器连接到 OPA593EVM 中的 V-以提高热性能:

    FPGA 卡使用什么电源轨?  

    理想情况下、这是我们将保护二极管连接到的位置。  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    OPA593EVM 不是很受欢迎,因为它的尺寸和价格,我们需要把这些功能安装到一个已经存在的仪器.

    FPGA 是一个: 20 W 最大功率, 9-30V 输入电压.   

    除了 PCB 内部铜层外 、还有其他替代方案可用于散热?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:  

    内部铜层常用于在该输出电流水平下耗散功率。 由于大多数 PCB 具有足够的热质量和表面积来散热、因此通常不需要外部散热器。  

    如果 OPA593太贵、我们可以使用 ALM2402-Q1。  

    使用 OPA593的尺寸有什么问题? 它是市面上超小型封装功率放大器之一。

    您始终可以将散热器安装到完全塑料模制封装中、因为热传递具有更高的热阻抗。

    从功率放大器的角度来看、80mA 的电流不是太大。 可能不需要外部散热器。  

    ALM2402-Q1将使用与 PCB 焊接相同的底部安装均热片。  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 OPA593的尺寸有什么问题? 它是市面上超小型封装功率放大器之一。

    ->我想具体说明 OPA593EVM、该器件只有一个通道、将4个这样的板集成到现有器件中会占用空间。

    我选中了" ALM2402Q1EVM"这是双通道板。  

    1.该板还需要+12V、-12V 电源?

    2. 此 EVM 板中是否集成了反向电流保护?

    3、是否需要修改电路板以适应我的要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:  

    我们所有 EVM 的尺寸都将与 OPA593EVM 大致相同。 这样做是为了在评估该器件时增强配置选项。  

    为什么不创建板载4个 OPA593或2个 ALM2402Q1器件的定制 PCB? 这种解决方案的外形要小得多、并且具有您所需的特性。  

    1.两种解决方案都可以使用+-12V

    2. OPA593EVM 在电源轨上有一个外部反极性保护二极管:

    和外部输出 钳位二极管:

    该 EVM 没有外部输入保护二极管的位置。 我建议使用定制 PCB 并将二极管连接到 FPGA 电源、以确保在功率放大器关闭时不会发生过压事件。

    ALM2402Q1EVM 在输出和输入端缺少外部保护二极管。

    3.电路板调整将涉及移动跳线周围以及可能更改两个元件值以设置 G=1V/V 这些电路板修改仍然无法解决外部输入保护二极管的需求。 请注意、这些二极管通常不应使用。 如果您预计在某些用例中 FPGA 可以打开、功率放大器可以关闭、则务必准备好这些二极管。  

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    酷! 因此、让我们继续使用双通道运算放大器  ALM2402Q1的定制 PCB 设计。

    1. VCC_O1和 VCC_O2 //我应该在这里提供+12,-12 V ?

    2.您可以推荐具有较低电压降的最佳反向保护电路吗?  

     如果您能提供运算放大器和保护电路的仿真结果、也会很感激。

    3.请帮我理解  

    "在 FPGA 之后是否会打开 OPA593? 如果可行、我们可能需要增加外部二极管和与同相输入串联的限流电阻"

    -> 如果运算放大器未通电/ 反向电流 路径是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:  

    我必须更正我先前的发言。 当我说+-12V 时、我说的是 ALM2403-Q1、而不是 ALM2402-Q1。 ALM2403-Q1将具有使用24V =+-12V 的电源容量。

    不过、如果要使用 ALM2402-Q1、我们可以使用+12V 和-3.3V。  

    ALM2403-Q1与 ALM2402非常相似、只是升级了许多参数。 引脚排列类似、但电源引脚连接方式更清晰:

    对于 ALM2403-Q1、引脚10-12将为+12V、引脚6和14为 V-。 散热焊盘可连接至-12V 或电气悬空。  

    缓冲放大器需要多大的精度? ALM2402Q1的典型 Vos 规格为+-1mV、最大值为+-15mV:

    ALM2403-Q1的典型 Vos 规格为+-6mV、最大室温 Vos 为+-25mV

    您的系统是否能够容忍这样大的误差?

    此致!

    Jacob

    > 如果运算放大器未通电/ 反向电流 路径是什么?

     FPGA 的输出电流会导致内部输入 ESD 二极管在放大器关闭时正向偏置。 该电流通常随后流入 DUT 的悬空电源轨。 因此、这不是反向电流、而是正向电流。 此应用中不存在反向电流问题。  

    本应用手册充分涵盖了该主题: 运算放大器 ESD 保护结构(修订版 A)

    幸运的是、如果您的 FPGA 只能采购4mA、我们就可以了。 即使放大器未通电、我们仍处于此器件的10mA 输入电流限制范围以下:  

    如果您需要、我们仍可以在此处添加一些输入电流钳位二极管、以提高安全性。  

    此处要添加的重要二极管是保护肖特基二极管、该二极管将防止在反向电压连接期间损坏。 这些二极管还能在故障状态下防止反馈电流:保护稳压器。

    如果您要在 V+和 GND 以及 V-和 GND 之间的电源轨上添加 TVS 钳位二极管、这还有助于在对高于或低于电源轨的电压短路时保护 DUT。 如果您不相信这种情况是可能的、则可能是不必要的。  

    最后、您可以将输出钳位二极管添加到电源轨上。 这将有助于在过压事件期间使电流远离输出引脚。 这是另一个可选的内容、根据您对功率放大器输出所连接的期望、可能完全不必要。  

    这是一篇介绍功率放大器保护方案的出色文章: 旋转变压器电路的过压保护

    我已使用 ALM2403-Q1创建了演示电路、但可以将同样的电路修改为使用具有+12V 和-3.3V 的 ALM2402-Q1或 ALM2403-Q1  

    e2e.ti.com/.../ALM2403Q1_5F00_0to10V.TSC

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    -> ALM2403-Q1良好、因为 Vos 规格为+-6mV 是可以接受的。

    了解所述的反向电流保护场景。

    ->故障插入测试期间//  

    通常我们会使用继电器(RLY_Open)将 FPGA 卡与 DUT 隔离、然后在 DUT I/O 处插入 Batt_Voltage (12V)和 GND (0V)。 考虑到故障插入的这种情况,我认为额外的保护要求不是强制要求,即使在故障测试也是正确的?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    感谢您对 DUT 连接的详细信息。 正确、此处不需要额外的保护。  

    您的系统中可以容许的最大误差是多少? +-6mV 是器件的典型误差。 室温下的电压最高可达+-25mV。

    您对故障隔离是正确的。 所以在此无需使用外部输入二极管。

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    可接受高达+/- 50mV 容差。

    感谢您的意见和支持。

    我将计划购买这个模块和测试实时.

    谢谢

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Vishnu  

    如果您需要任何进一步的设计支持、请联系我们。  

    此致!

    Jacob