This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:关于 EDS 保护

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1480611/lm2903b-q1-about-eds-protection

器件型号:LM2903B-Q1

工具与软件:

转发给负责人

我假设有一个 ESD 保护元件连接到每个端子、
ESD 保护元件在施加浪涌电压时导通后、它会在多高的电压下释放触发器?
由于额定电压为36V、我以为触发器会在36V 时释放、这是正确的吗?

此致

Shingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shingu-san:

    我假设每个终端都连接了一个 ESD 保护元件、

    输入是的。 输出具有自保护功能。  

    [quote userid="449668" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1480611/lm2903b-q1-about-eds-protection 当施加浪涌电压后、在开启 ESD 保护元件后、它在多高的电压下释放触发器?

    抱歉、我没有相关数据。

    [quote userid="449668" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1480611/lm2903b-q1-about-eds-protection 由于额定电压是36V、我以为触发器将在36V 下释放、这是正确的吗?

    这不一定是真的。  

    在输入路径中增加电阻有助于保护输入并且没有足够的保持电流。 我不希望输出锁定。 应尽量避免 ESD 事件。