This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:OPA858近场辐射问题

Guru**** 2527820 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1479513/opa858-opa858-near-field-radiation-issue

器件型号:OPA858

工具与软件:

你(们)好

客户在其光学模块项目中使用 OPA858。 当他们使用近场探头和频谱分析仪时、在2GHz 频率点发现20dBm 辐射。

该电路用于 PD 光功率检测、IN-连接到 PD 光检测器。 但是、该测试是在没有光输入信号的情况下执行的、并且也存在问题。

客户还发现、如果我们移除0.75P 电容器(与连接到 FB 引脚的1K 电阻器并联)、辐射将消失。

他们还尝试调整该电容器的电容、发现电容较大时、辐射能量将大幅降低。

原理图如下所示:

 

客户想知道此放大器的内部电路中是否具有如此高的频率范围?
您对可能的根本原因有何建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

      2GHz 频率下的20dBm 辐射是否指2GHz 频率下的振荡功率级别? 如果是、这种情况会在所有 TIA 配置中出现是标准情况。 当在放大器的输入端看到来自光电二极管的额外电容时、0.75p 电容器用于使电路稳定。 这两个电容器值形成一个极点/零点对、根据放置在频率区域的位置、将影响整个系统的稳定性。 输入 PD 可能很小、因此需要很小的反馈电容器、这是电路板寄生效应造成的。 这两个值对于解补偿器件尤其重要、例如在增益大于7V/V 时保持稳定的器件、在 TIA 配置中、噪声增益计算结果为1+(CTOT/CTT)、其中 CF 是 PD 的输入电容和估算的电路板寄生+ OPA858共模和差分电容。  

      客户的 PD 产生了多大的输入电容?

      编辑:我看到输入没有被使用,这是原因。 在没有输入电容器的情况下、没有与反馈电容器的极点/零点对。

    谢谢!
    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    有关 PD 详细信息、我需要向客户进一步检查电容值。

    根据您的反馈、这种辐射现象是一个已知问题? 我们是否有解决方法来修复它?

    辐射频率是始终为2GHz 还是取决于外部成分?

    您是说辐射源来自内部的器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

     辐射方面、我假设振荡频率为2GHz。 这是正确的假设吗? 如果是这样、这是由任何放大器都可能发生的不稳定性引起的、在 TIA 配置中尤其常见。

    谢谢!
    SIMA