This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2012QML-SP:如果在施加电源电压之前向正输入端施加电压、是否会发生器件损坏?

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP2012QML-SP, LMP2012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1480614/lmp2012qml-sp-will-device-damage-occur-if-voltage-is-applied-to-input-prior-to-supply-voltage-being-applied

器件型号:LMP2012QML-SP
Thread 中讨论的其他器件: LMP2012

工具与软件:

大家好、我在航天应用设计中使用了多个 LMP2012QML-SP。  特别是对于一个应用、我们将使用该器件测量电路板输入电源电压。 LMP2012由下游电源电压供电、该电压将在向器件输入施加电压后大约20ms 出现。  在器件输入端(+3V)测得的电压由电阻分压器提供、可有效地通过4.99k Ω 电阻器将输入电流限制为0.6mA (请参阅下图)。  在这种情况下、如果在出现+5V 电压之前施加+输入电压、LMP2012是否会损坏?

谢谢、Tracy