This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:用于测量直流母线电压的双路配置

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1480211/amc1350-dual-configuration-to-measure-the-dc-bus-voltage

器件型号:AMC1350

工具与软件:

您好!  

我将在双配置中使用 AMC1350来测量直流链路上的电压。  

参考随附的原理图:

  • DCP-VM 电压为正(0/+5V)  
  • DCN-VM 电压为负值(0/-5V)  
  • VM 是直流链路的中点。

我想确认我设计的配置是否正确。  

输入信号和基准 VM_GND 在管理时均采用以下方式、即两个放大器都应输出正电压。  

如果您提供反馈、我将不胜感激。

此致、  
Federico Filosomi.  
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    该原理图看起来很适合我。 在直流链路的中点接地的两个线间电压测量值看起来是正确的。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢!

    此致、

    EVA